Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Robinet .
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder à
votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Entrez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC et le code d’installation.
-
- Tapez sur Suivant et appuyez brièvement sur le bouton-poussoir 3 fois.La LED clignote en orange.
Patientez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert. Vous pouvez également voir dans l’application que l’appareil est appairé.
NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur le lien La LED clignote en vert et en rouge ?. - Entrez le nom de l'appareil dans le champ Nom champ et dérivation Suivant.NOTE: Le Suivant sera activé après la saisie d'un nom dans le champ nom.
- Sélectionnez l'emplacement souhaité de l'appareil
et appuyez sur Soumettre (B).SUGGESTION: Si vous n'avez créé aucun espace, entrez son nom dans le champ Nom (A).NOTE: Le Soumettre (B) sera activé après la sélection d'un emplacement désiré.IMPORTANT: L'écran suivant affiche le Paramètres des appareils , dans lequel vous pouvez configurer les paramètres de l'appareil pendant le processus d'appariement ou ultérieurement. Si vous préférez le configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d'informations sur les paramètres des appareils, consultez le document Configuration de l’appareil section.
Après avoir apparié l'appareil, un écran de réussite s'affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouvel appareil: Appuyez sur pour continuer à jumeler d'autres appareils.
-
Commencez à utiliser votre appareil: Appuyez sur pour commencer à utiliser l'appareil jumelé.
NOTE: L'écran de réussite ne s'affiche que si vous êtes connecté en tant que Propriétaire de la maison.Maintenant, vous pouvez voir le variateur nouvellement ajouté sur le Contrôle sous l'onglet Tout et Salle des onglets.
-