Showing 9,011 - 9,020 of 9,886 results

Page 902 of 989
  • Automaatiot

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    tapahtuma tai aikataulutetun automaation aikana tapahtuu manuaalinen toiminto, ja järjestelmä pysäyttää käynnissä olevan automaation. Lisätietoja siitä, mikä toimenpide/ohjaustila on etusijalla muihin nähden, löytyy kohdasta Ohjaustilan etusijaisuuksien ymmärtäminen. Automaatioita luodaan ja muokataan Automaatio-näytöllä (A). Voit kytkeä automaation päälle/pois napauttamalla liukusäädintä (B).
  • De systeem-gebruikershandleiding online lezen

    Wiser Home – Systeem gebruikshandleiding (België)

    verschillende functies beschikbaar om u te helpen navigeren. A Inhoudsopgave Tik/klik om door de onderwerpen te bladeren. Tik/klik op + en - pictogrammen om een hoofdstuk uit te vouwen of samen te vouwen. B Documentnaam Tik/klik om naar de eerste pagina van het document te gaan. C PDF-pictogram Tik
  • Managing Matter Connection

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    network and try connecting again. Refer to Commissioning Wiser Hub to Matter Ecosystem to rejoin the matter network. If you want to completely remove the network from the Matter network. Make sure you remove the network from your third-party app as well. Add a new connection: Tap this option to add new connections to the Matter network. Refer to Commissioning Wiser Hub to Matter Ecosystem to add new connection.
  • Setting LED brightness

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    saved. Changing the LED brightness using app On the Home screen, tap . Tap Devices Smoke Alarm LED Indicator (A). Short press Setup/Reset (S/R) button on the device to wake it before changing the brightness level. In the app, select one of the following (B): Maximum Minimum Tap OK.
  • Contrôle du capteur de mouvement

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    capteur de mouvement. Si un seul dispositif est disponible dans le système Wiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’ accueil. Sélectionnez le capteur de mouvement requis dans la liste (A). Sélectionnez la durée pendant laquelle le dispositif connecté doit fonctionner. Si nécessaire, appuyez sur l'icône du dispositif pour l'activer ou le désactiver.
  • Laitteen määrittäminen

    Exxact – Relekytkin 10A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen määrittäminen Laitteen määrittäminen Laitteen määrittäminen Laitteen tiedot -näytössä voit määrittää laitteen asetukset haluamallasi tavalla. Valitse aloitusnäytössä . Valitse Laitteet Valot Relekytkin siirtyäksesi Laitteen tiedot -näytölle. A Laitteen nimi: napauta muuttaaksesi laitteen
  • Tietoja laitteesta

    Exxact - Pistorasia 1-os. Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    korkealla kuormituksella, mekanismi voi kytkeä pistorasian pois päältä varmistaen ylikuumenemisen suojauksen. Ylikuormituksen suojausmekanismi: Kun pistorasiaa käytetään suurella kuormituksella (~18 A tai enemmän), mekanismi voi kytkeä pistorasian pois päältä varmistaen ylikuormitussuojauksen
  • Fetching the Hub Details by URN

    Wiser Home Essential API – User Guide

    start, ensure you have the following details: API Subscription Key Bearer Token urn ID On the left pane, click Hubs. Click Fetch Hub by URN. The API window appears. On the right pane, click Try It. In the Security (A) section, enter the following details: API Subscription key (B): Enter the
  • Appairage d’un commutateur sans fil avec un variateur rotatif

    Odace - Variateur rotatif connecté universel LED 2fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    -poussoir supérieur (A). La LED d’état clignote en vert. Retirez le bouton du variateur rotatif et appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir. La LED d’état clignote en vert. La lumière connectée au variateur rotatif clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le variateur rotatif. Le variateur rotatif peut désormais être commandé par le commutateur sans fil.
  • Réglage du minuteur de détection de mouvement

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

Page 902 of 989