SUG_SV_FI_WH-04

Automaatiot

Automaation avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka tehdään yleensä yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser Home -sovelluksen avulla voit luoda automaatioita omien tarpeidesi mukaan.

Ehdot voivat olla:

  • Laitteen tilan muutos.

  • Poissa kotoa -tilan aktivointi.

Ajat voivat olla:

  • Tietty aika päivästä (esim. joka päivä klo 7.30).

  • Ajanjakso (esim. auringonnoususta auringonlaskuun).

Toimenpiteitä voivat olla:

  • Laitteen tilan muutos (esim. avaa verho 50 %).

  • Ilmoituksen lähetys.

  • Aktivoi tilanne.

Rajoitukset:

  • Automaatioiden enimmäismäärä: 10

  • Ehtojen enimmäismäärä: 10

  • Toimenpiteiden enimmäismäärä: 10

Automaatio tarvitsee vähintään yhden toimenpiteen ja yhden ehdon tai tietyn ajan päivästä.

HUOMAUTUS: Automaatio muuttaa laitteen tilan vain kerran ehtojen perusteella. Jos haluat kumota tilan muutoksen, sinun on luotava toinen automaatio. Jos haluat esimerkiksi kytkeä lampun liiketunnistuksen perusteella, sinun on luotava automaatio, kun läsnäolo havaitaan – valo kytketään päälle ja toinen kun läsnäoloa ei havaittu – valo pois päältä.
TÄRKEÄ: Uusi toimenpide korvaa aina nykyisen toimenpiteen. Sen takia, jos automaatioon lisätään uusi tapahtuma tai aikataulutetun automaation aikana tapahtuu manuaalinen toiminto, ja järjestelmä pysäyttää käynnissä olevan automaation. Lisätietoja siitä, mikä toimenpide/ohjaustila on etusijalla muihin nähden, löytyy kohdasta Ohjaustilan etusijaisuuksien ymmärtäminen.

Automaatioita luodaan ja muokataan Automaatio-näytöllä (A).

Voit kytkeä automaation päälle/pois napauttamalla liukusäädintä (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?