Showing 9,421 - 9,430 of 9,886 results

Page 943 of 989
  • Einstellen des saisonalen Komfortmodus

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Konfiguration des saisonalen Komfortmodus: A Saisonaler Komfortmodus: Tippen Sie auf den Umschalter, um den saisonalen Komfortmodus ein-/auszuschalten. B Jalousien: Antippen, um die Ausrichtung und Position der Jalousien in der Wiser Home App zu ändern. Siehe Ausrichtung und Position der Jalousie ändern für
  • Indstilling af sæsonbestemt komforttilstand

    Wiser trådløs jalousi styring for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    sæsonbestemte komforttilstand: A Sæsonbestemt komforttilstand: Tryk på drejekontakten for at tænde/slukke for den sæsonbestemte komforttilstand. B Jalousier: Tryk for at ændre retningen og placeringen af jalousierne i Wiser Home-appen. Se Ændring af jalousiretning og -placering for at få flere oplysninger. C
  • Exemple d’automatisme

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    que vous n’avez pas créé un autre automatisme. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter une condition > Changement d'état d'un équipement > Capteur de température / d’humidité > Température. Réglez la température à 18 °C (A) et
  • Begrenzungen des Wiser-Systems

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    , % Lichtdimmen) 32 Geräteeinschränkungen in Bezug auf einen einzelnen Hub Heizung Maximal insgesamt Maximal pro Raum Raumthermostat 16 1 Heizkörperthermostat 32 4 Verteilerleiste für Fußbodenheizung 3 - Boiler-Relais 1 - Unterputz-Thermostat 16 4 Relais 16A 48 4 UP-Thermostat + 16 A Relais (Kombination
  • Konfigurieren des Geräts

    PowerTag Control – Geräte-Benutzerhandbuch

    Energie (bzw. den Raum, dem PowerTag zugewiesen ist) und wählen Sie das Gerät aus, das Sie konfigurieren möchten. Sie können den Bildschirm mit den Gerätedetails auch öffnen, indem Sie auf Geräteeinstellungen am Bedienfeld. A ZigBee-Signalstärkeanzeige: ZigBee-Signalstärkeanzeige, die die aktuelle
  • Het apparaat configureren

    PowerTag Control – Gebruikershandleiding voor het apparaat

    waaraan de PowerTag is toegewezen) en selecteer het apparaat dat u wilt configureren U kunt het scherm Apparaatdetails ook openen door te tikken op Apparaatinstellingen op het bedieningspaneel. A Zigbee-signaalsterkte-indicator: Zigbee-signaalsterkte-indicator die de huidige signaalsterkte van het
  • Tilin asetukset

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    Tilin asetukset Tilin asetukset Tilin asetukset Tili-valikossa voit hallita osoitetta, mukauttaa ilmoituksia ja hälytyksiä, hallita tietosuojaa, yhdistää kolmansien osapuolten sovelluksiin, päivittää salasanan ja jopa poistaa tilin tarvittaessa. Asetukset-valikossa: Napauta Tili (A). Tili-valikossa
  • Ajuste del nivel de lux

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    manual del nivel de lux umbral (desde 0 hasta 2000). Toque Valor Lux personalizado, arrastre el control deslizante (A) hacia la derecha/izquierda para ajustar el nivel de lux umbral. Toque Aceptar. Puede tocar Utilizar el valor lux actual para ajustar la intensidad de la luz ambiente actual como el nivel de lux umbral. El nivel de lux umbral ajustado no será de más de 2000.
  • Laitteen pariliittäminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Exxact – Relekytkin 10A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    En löydä oikeaa QR-koodia muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen4. Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita MAC-osoite ja
  • Parkoppla enheten med Wiser-hubb

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

Page 943 of 989