DUG_PTC_WH-05

Het apparaat configureren

Met behulp van de Wiser Home app kunt u het apparaat configureren volgens uw voorkeuren.
U kunt het apparaat configureren via het scherm Apparaatdetails.
  1. Tik in het Startscherm op .

  2. Tik op Apparaten > Energie (of de kamer waaraan de PowerTag is toegewezen) en selecteer het apparaat dat u wilt configureren

SUGGESTIE: U kunt het scherm Apparaatdetails ook openen door te tikken op Apparaatinstellingen op het bedieningspaneel.

A

Zigbee-signaalsterkte-indicator: Zigbee-signaalsterkte-indicator die de huidige signaalsterkte van het apparaat weergeeft.

  • Goed signaal (tussen 0 en -54dBm)

  • Normaal signaal (tussen -54 en -79dBm)

  • Slecht signaal (<-79dBm)

  • Geen signaal (apparaat is offline)

B

Type: Tik op om het label te wijzigen volgens uw voorkeur.

SUGGESTIE: U kunt ook de optie Gepersonaliseerd kiezen aan het einde van de lijst en een gepersonaliseerd label kiezen.

C

Naam apparaat: Tik om de naam van het apparaat te wijzigen.

D

Locatie: Tik om het apparaat aan een kamer toe te wijzen (zoals woonkamer, slaapkamer, keuken enz.). Raadpleeg De locatie van het apparaat instellen voor meer informatie over het instellen van de locatie.

E

Geavanceerde instellingen: Tik om het Type uitgang en de bedradingsconditie te wijzigen, Raadpleeg Geavanceerde instellingen.

F

Identificeer: Tik om het apparaat te identificeren. De status-LED knippert rood en de aangesloten verlichtingsapparaten knipperen aan/uit, na succesvolle identificatie van de dimmer.
Tik op OK wanneer u de identificatie van het apparaat heeft voltooid.

G

Verwijderen: Tik om het apparaat uit het systeem te verwijderen.

OPMERKING:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?