DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Ajuste del nivel de lux

Con la aplicación Wiser Home se puede ajustar el nivel de lux del sensor de movimiento.

El nivel de lux es la intensidad de la luz circundante. Por debajo del nivel de lux umbral, los dispositivos asociados con el sensor de movimiento se activan cuando se detecta movimiento.


Para ajustar el nivel de lux:

  1. En la pantalla Detalles del dispositivo, toque Nivel de lux.
  2. Seleccione uno de los siguientes modos:
    • Modo diurno: para los dispositivos que deben estar activos durante los días y las noches. El dispositivo funciona independientemente de cualquier valor lux.

    • Modo nocturno: para los dispositivos que deben estar activos en condiciones de baja luz. El dispositivo funciona cuando el nivel de lux está por debajo de 50.

      NOTA: Este modo se suele usar para luces para exteriores.
    • Valor Lux personalizado: Esto permite el ajuste manual del nivel de lux umbral (desde 0 hasta 2000).

  3. Toque Valor Lux personalizado, arrastre el control deslizante (A) hacia la derecha/izquierda para ajustar el nivel de lux umbral.
  4. Toque Aceptar.
    SUGERENCIA: Puede tocar Utilizar el valor lux actual para ajustar la intensidad de la luz ambiente actual como el nivel de lux umbral. El nivel de lux umbral ajustado no será de más de 2000.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?