DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Parkoppla enheten med Wiser-hubb

Med Wiser Home-appen kan du parkoppla termostaten med Wiser-hubb för att komma åt och styra termostaten.
För att parkoppla termostaten:
  1. Gå till sidan Hem och tryck på .
  2. Tryck på Enheter > >Klimat-fliken.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på fliken Kontroll > > Klimat-fliken.
  3. Tryck på Infälld termostat och välj den termostat du vill parkoppla.
  4. Tryck på Nästa
    Nästa skärm visar termostatens kopplingsprocess.
  5. På termostaten trycker och håller du in tryckknappen O samtidigt (> 3 sek.) tills Jn visas på enheten.
    Lysdioden för trådlöst blinkar bärnstensgult vid anslutning.
  6. Vänta några sekunder tills lysdioden för trådlöst på termostaten blir grön.
    OBS: Lysdioden för trådlöst på termostaten blir röd om den inte kan anslutas.
    Vid lyckad parkoppling visar appen enhetens anslutningsstatus.
  7. Lägg till ett namn för termostaten och tryck på Nästa
  8. Tilldela en termostat till rummet och tryck sedan på Skicka.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?