DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

Einstellen des saisonalen Komfortmodus

Mit der Wiser Home App können Sie die Konfiguration des saisonalen Komfortmodus ändern.
Voraussetzung:

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Smarte Funktionen > Saisonaler Komfortmodus.


Die Saisonaler Komfort Die Einrichtungsseite wird angezeigt, auf der Sie die folgenden Konfigurationen aktualisieren können:
So ändern Sie die Konfiguration des saisonalen Komfortmodus:

A

Saisonaler Komfortmodus: Tippen Sie auf den Umschalter, um den saisonalen Komfortmodus ein-/auszuschalten.

B

Jalousien: Antippen, um die Ausrichtung und Position der Jalousien in der Wiser Home App zu ändern. Siehe Ausrichtung und Position der Jalousie ändern für weitere Informationen.

C

Temperatur: Antippen, um den Schwellenwert für Innen- und Außentemperaturen in der Wiser Home App zu ändern. Siehe Einstellen der Schwellentemperatur für weitere Informationen.

D

Zeit: Antippen, um die Start- und Endzeit des saisonalen Komfortmodus in der Wiser Home App zu ändern. Siehe Einstellen der Start- und Endzeit für weitere Informationen.

E

Lichtsensoren (LUX): Antippen, um die Ausrichtung der Lichtsensoren in der Wiser Home App zu ändern. Siehe Ändern der Ausrichtung der Lichtsensoren für weitere Informationen.

F

Außentemperatursensoren: Antippen, um die Ausrichtung der Außentemperatursensoren in der Wiser Home App zu ändern. Siehe Ändern der Ausrichtung der Außentemperatursensoren für weitere Informationen.

G

Weitere Raumsensoren: Antippen, um den Betrieb der Jalousie ohne Temperatursensoren zu verwalten. Siehe Verwaltung des Jalousiebetriebs ohne Temperatursensor für weitere Informationen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?