Showing 9,511 - 9,520 of 9,886 results

Page 952 of 989
  • Parring af enheden med Wiser-hubben

    LK FUGA Wiser trådløs enkelt relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    . Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder: (A): Indtast MAC-adressen og installationskoden, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om MAC-adressen og installationskoden er gyldige. (B
  • Konfiguration af enheden

    LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden Konfiguration af enheden På skærmbilledet Oplysninger om enheden kan du konfigurere lysdæmperen efter dine præferencer. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Lys Lysdæmper for at finde skærmen Oplysninger om enheden. A Enhedens navn: Tryk for at
  • Emparejamiento de 1 tecla con 1 o 2 interruptores de persianas

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    continuar con un segundo interruptor de persianas, siga los próximos pasos. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico. Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del pulsador de arriba a la derecha en el interruptor inalámbrico. El LED de estado parpadea en verde
  • Emparejamiento de 1 tecla con 1 o 2 interruptores de persianas

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    continuar con un segundo interruptor de persianas, siga los próximos pasos. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico. Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del pulsador de arriba a la derecha en el interruptor inalámbrico. El LED de estado parpadea en verde
  • Jalousie

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    auf Geräte Jalousien 1fach, um zum Bildschirm Gerätedetails zu gelangen. A Gerätename: Tippen Sie zum Ändern des Gerätenamens. B Platzierung: Antippen, um die Jalousie einem beliebigen Raum zuzuweisen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Weitere Informationen zum Festlegen der Platzierung
  • Asignación de una acción al interruptor inalámbrico

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Seleccione la acción. En la pantalla Configurar el dispositivo, seleccione el Interruptor de iluminación. Pulse para encender la luz y pulse Aceptar Establecer acción. En la siguiente pantalla, muestra que la acción se ha configurado correctamente. La tecla de arriba a la izquierda está configurada
  • Troubleshooting

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    load (if the load is incompatibe with the dimmer) Switching on not possible Allow the pushbutton to cool in case of overheating Reduce load Change load Check wiring Flickering at minimum brightness Increase minimum brightness (if flickering still persists, install a 31LCDA load correction device
  • Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Wiser verhomoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia. (B): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64 ja asennuskoodia. Valitse
  • Ejemplo de una automatización

    Sensor de movimiento Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    (A). No es necesario ajustar la condición Cuando porque el regulador se enciende cuando se detecta movimiento. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción > Controlar un dispositivo > Regulador. Ajuste el brillo al 50 % utilizando la barra deslizante y pulse Aceptar (B). Al
  • Live

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Live Live Live Liefert Live-Daten über den Verbrauch im Stromnetz und die Versorgungsquelle, von der aktuell Strom bezogen wird: Netz zu Haus: Import (Haus verbraucht Netzstrom) Haus zu Netz: Export (Überschüssiger Solarstrom wird in das Netz eingespeist) Tippen Sie auf der Seite auf Live. A Zeigt
Page 952 of 989