DUG_Unica Shutter_WH-08

Emparejamiento de 1 tecla con 1 o 2 interruptores de persianas

NOTA: Si desea emparejar un FLS de 1 unidad con un interruptor de persianas, siga los pasos hasta el paso 3. Para continuar con un segundo interruptor de persianas, siga los próximos pasos.
  1. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico.
  2. Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del pulsador de arriba a la derecha en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.
  3. Realice 5 pulsaciones cortas consecutivas y con gran rapidez del primer interruptor de persianas.
    El LED de estado parpadea en verde.
    La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo varias veces durante el proceso de emparejamiento. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el interruptor de persianas indica que el emparejamiento se ha realizado con éxito.
    IMPORTANTE: Compruebe si el emparejamiento se ha realizado correctamente antes de continuar con el mismo canal.
  4. Repita el paso 2.
  5. Repita el paso 3 en el segundo interruptor de persianas.
    La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo varias veces durante el proceso de emparejamiento. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el interruptor de persianas indica que el emparejamiento se ha realizado con éxito.
  6. Configure manualmente la calibración de la persiana. Para obtener más información, consulte Calibración de la persiana sin la aplicación Wiser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?