DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Jalousie

Mit der Wiser Home App können Sie den 1fach Jalousieschalter umbenennen, bearbeiten, identifizieren und aus dem System löschen oder ihm einen neuen Ort zuweisen.
HINWEIS: Für den Jalousiebetrieb ist kein 2fach Schalter verfügbar.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Jalousien > 1fach, um zum Bildschirm Gerätedetails zu gelangen.

    A

    Gerätename: Tippen Sie zum Ändern des Gerätenamens.

    B

    Platzierung: Antippen, um die Jalousie einem beliebigen Raum zuzuweisen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche usw.). Weitere Informationen zum Festlegen der Platzierung finden Sie unter Einstellen der Geräteplatzierung.

    C

    Gerätetyp: Tippen Sie zum Ändern des Gerätetyps entsprechend Ihren Anforderungen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter Auswählen des Gerätetyps.

    D

    Dauer Öffnen und Dauer Schließen: Antippen, um die standardmäßige Betriebsdauer für das Öffnen/Schließen der Jalousie einzustellen. Siehe Die Konfigurationsdauer einstellen für detaillierte Informationen.

    E

    Identifizieren: Tippen, um das Gerät zu identifizieren.

    HINWEIS:
    • Die Status-LED blinkt rot und die Jalousie öffnet/schließt sich nach erfolgreicher Identifizierung des 1-fach Jalousie- oder Jalousielamellenschalters allmählich.

    • Die LED des 1fach Jalousieschalters blinkt so lange, bis Sie auf OK tippen.

    F

    Löschen: Tippen, um das Gerät aus dem System zu entfernen.

    G

    ZigBee-Signalstärkeanzeige: ZigBee-Signalstärkeanzeige, die die aktuelle Signalstärke des Geräts anzeigt.

    • Gutes Signal (zwischen 0 und -54 dBm)

    • Normales Signal (zwischen -54 und -79 dBm)

    • Schlechtes Signal (<-79 dBm)

    • Kein Signal (Gerät ist offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?