DUG_System M and System D - Wireless Switch_WH-07

Asignación de una acción al interruptor inalámbrico

Puede configurar una acción para los pulsadores del interruptor inalámbrico (como encender/apagar las luces, subir o bajar las persianas o cualquier combinación).

Para configurar una acción en el pulsador del interruptor inalámbrico:

  1. En la pestaña Control, pulse la pestaña Todos los dispositivos o la habitación en la que se encuentra el interruptor inalámbrico.

  2. Pulse cualquier tecla y seleccione Acción.

  3. Seleccione el dispositivo y pulse Seleccione la acción.

  4. En la pantalla Configurar el dispositivo, seleccione el Interruptor de iluminación.

  5. Pulse para encender la luz y pulse Aceptar > Establecer acción.

    En la siguiente pantalla, muestra que la acción se ha configurado correctamente.

    La tecla de arriba a la izquierda está configurada con el Interruptor de iluminación: ON.

    SUGERENCIA: Al asignar un pulsador para controlar un regulador o una persiana, es importante saber que se puede ajustar un porcentaje específico para el brillo o la posición de la persiana. Por ejemplo, si configura un atenuador al 50 %, una pulsación corta del pulsador hace que se encienda la luz directamente con un brillo del 50 %. De manera similar, para las persianas puede configurar una posición abierta al 30 %. Con una pulsación corta del pulsador, la persiana se moverá automáticamente hacia esa posición.
    NOTA: Presionar y mantener presionado el pulsador no permite regular la luz ni abrir/cerrar la persiana. El interruptor inalámbrico únicamente admite acciones de pulsación corta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?