DUG_Interruptor inalámbrico Unica_WH-04

Emparejamiento de 1 tecla con 1 o 2 interruptores de control de persiana

NOTA: Si desea emparejar un FLS de 1 tecla con un interruptor de control de persianas, siga los pasos hasta el paso 3. Para continuar con un segundo interruptor de control de persianas, siga los pasos que se indican a continuación.
  1. Retire la tecla basculante del interruptor inalámbrico.
  2. Pulse brevemente el pulsador de arriba a la derecha 5 veces consecutivas con gran rapidez en el interruptor inalámbrico.
    El LED de estado parpadea en verde.
  3. Pulse brevemente el primer interruptor de control de persianas 5 veces con gran rapidez.
    El LED de estado parpadea en verde.
    La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.
    IMPORTANTE: Compruebe si el emparejamiento se ha realizado correctamente antes de continuar con el mismo canal.
  4. Repita el paso 2.
  5. Repita el paso 3 en el segundo interruptor de control de persianas.
    La persiana se moverá hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Cuando se emparejan correctamente, el LED de estado del interruptor inalámbrico y el interruptor de control de persianas se apagan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?