Showing 9,691 - 9,700 of 9,886 results

Page 970 of 989
  • Parring af enheden med Wiser-hubben

    LK® One Wiser trådløs bevægelsessensor, relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    manuelt og fortsætte til trin 4. Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder: (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og Installationskode, og tryk derefter på Tilslut. Appen kontrollerer, om Mac-adressen/EUI
  • Skapa en Automation

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    vardagsrumsljuset med en minuts fördröjning när rörelsesensorn upptäcker rörelse och uttaget med namnet Nattbelysning är av. På skärmen Automatisering (A): Tryck på (B). Välj en ikon från listan (C). Ange ett namn för automatiseringen i textfältet (D). Tryck på ett av följande alternativ: Alla villkor
  • Oprettelse af en automatisering

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    indgangsrummet og underretter, når handlingen udløses, og tænder for lyset i stuen med et minuts forsinkelse, når bevægelsessensoren registrerer bevægelse, og stikkontakten med navnet Natlys er slukket. På skærmen Automatisering (A): Tryk på (B). Vælg et ikon i listen (C). Indtast et navn for
  • Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

    Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    des options suivantes : (A) : Saisissez l’ Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides. (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code
  • Parkoppla enheten med Wiser-hubb

    Wiser-brandvarnare med batteri – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ: (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga. (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden
  • Modes de fonctionnement

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    . Sur l’écran de contrôle de l’appareil, appuyez sur (A). Les modes de fonctionnement(B) seront affichés en fonction de l’appareil Airzone connecté. Sélectionnez l’un des modes disponibles(B): Chauffage Rafraîchissement Déshumidifier Ventilation Arrêt Faites glisser la barre coulissante vers le haut
  • Ansluta till hubbens tillfälliga Wi-Fi®-nätverk

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    försätta hubben i konfigurationsläge är individuell för varje hubb. Se instruktionerna i appen. Tryck på Nästa (A). För Hub 2nd Gen: Anslut din smartphone till hubbens tillfälliga Wi-Fi ®-nätverk antingen via QR-kodanslutning eller manuell anslutning. Tryck på Jag hittar inte lösenordet för att öppna
Page 970 of 989