Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur et sur Chauffage > .
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra.
Ensuite, scannez le QR code situé sur le dispositif.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer le dispositif manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Saisissez l’Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.
-
- Une fois le dispositif validé, appuyez sur Suivant, appuyez sur le bouton Set jusqu’à ce que la LED clignote en vert/ambre.
- Sur la page Configuration de l’actionneur de chauffage électrique, sélectionnez le type de contrôle Relais ou Fil pilote.
- Appuyez sur Suivant pour saisir
le nom du relais et l’attribuer à une nouvelle pièce ou à une pièce
existante, et appuyez sur Envoyer.
Une fois le dispositif appairé, un écran d’appairage réussi s’affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouveau dispositif : Appuyez pour continuer à appairer d'autres dispositifs.
-
Commencer à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser le dispositif appairé.
NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement. -