SUG_SV_FI_WH-04

Skapa en Automation

I det här kapitlet visas ett exempel som förklarar de steg som behövs för att skapa en Automation:

Den här demonstrationen visar hur du skapar en Automation som tänder entrébelysningen och meddelar när åtgärden utlöses, samt tänder vardagsrumsljuset med en minuts fördröjning när rörelsesensorn upptäcker rörelse och uttaget med namnet Nattbelysning är av.

På skärmen Automationer (A):

  1. Tryck på (B).

  2. Välj en ikon från listan (C).

  3. Ange ett namn för automationen i textfältet (D).

  4. Tryck på ett av följande alternativ:

    • Alla villkor: Välj om du vill att alla villkor ska uppfyllas för att utlösa Automationen.

    • Vilket villkor som helst: Välj om du vill att något av villkoren ska uppfyllas för att utlösa automatiseringen.

    I det här exemplet ska automatiseringen endast utlösas när alla villkor är uppfyllda.

  5. Tryck på Lägg till villkor (E).

  6. Välj typ av utlösare för att aktivera din automatisering.

    • Ändring av enhetens status: Välj en specifik enhet vars statusändring (t.ex. på/av, öppen/stängd) ska utlösa automatiseringen.

    • Borta-läge: Aktivera eller inaktivera för att starta automatisering när du lämnar eller återvänder hem.

    • Förändringar i energipris: Aktivera en automatisering baserad på förändringar i energipriserna.

      VIKTIG:
      • Denna utlösare gäller endast om din eltariff är inställd på högtrafik/lågtrafik eller spotpris. Se Ange eltariff.

      • Systemet hanterar elprissättningen med en precision på 0,1 kr/kWh.
        Exempel: Det dagliga genomsnittliga elpriset är 2,4 kr/kW. Du har ställt in din automatisering så att den utlöses när det dagliga genomsnittliga elpriset sjunker under 2,4 Kr/kWh.

        • Prisuppdatering 1: 2,35 kr/kWh → avrundas till 2,4 kr/kWh.

        • Prisuppdatering 2:2,44 kr/kWh → avrundas också till 2,4 kr/kWh.

        Eftersom det avrundade värdet inte sjunker under 2,4 kr/kW betraktar systemet det inte som ett prisfall. Därför utlöses inte automatiseringen.

      A

      Välj utlösningsvillkor för automatisering:

      • Mer än: Aktiveras när energipriset är högre än det inställda värdet.

      • Mindre än: Aktiveras när energipriset är lägre än det inställda värdet.

      B

      Ställ in utlösarvärdet:

      • Dagligt genomsnitt: Det genomsnittliga elpriset för hela dagen, beräknat utifrån alla timpriser. Din automatisering aktiveras när elpriset stiger över eller sjunker under detta genomsnitt.

      • Ange pris: Ange ett specifikt pris manuellt. Din automatisering aktiveras när elpriset stiger över eller sjunker under detta inställda värde.

        FÖRSLAG: Du kan också ställa in priset genom att trycka eller dra över grafen (C) till önskat värde, istället för att skriva in det manuellt.

      C

      Se din eltaxa i realtid.
      Du kan interagera med grafen för att identifiera de dyraste tiderna baserat på din eltaxa.

    I detta exempel trycker du på Ändring av enhetens status för att aktivera din automatisering.

  7. Tryck på enheten för att öppna Enhetsstyrning och ställ in enhetens status för att aktivera automatiseringen (t.ex. rörelse detekteras). Tryck sedan på Ställ in.

    OBS: De tillgängliga alternativen och statusarna är enhetsspecifika. Vissa enheter har ytterligare alternativ innan du kan ange status (t.ex. för en dimmer måste du välja om du vill ha PÅ/AV som villkor eller ljusstyrka).
    Mer information finns i användarhandboken för respektive enhet. Se Lista över Wiser-enheter för länkar till respektive enhets användarhandbok.

  8. Fortsätt att lägga till villkor efter behov, men observera att du kan lägga till högst 10 villkor.

    FÖRSLAG: Om en enhet har mer än ett villkor (t.ex. rörelsesensorn rapporterar rörelsedetektering och ljusnivå) kan du lägga till dessa som enskilda villkor.
    FÖRSLAG: Systemet kommer inte bara att kontrollera statusändringar, utan även status för Alla villkor-enheter när en av dem har utlösts. I detta exempel: Uttagets status. Observera att detta även innebär att systemet kommer att kontrollera rörelsesensorns status när du stänger av uttaget.
  9. När alla villkor har lagts till trycker du på När (F).

  10. Tryck på Lägg till tid (G).

  11. Ställ in tiden då Automationen ska utlösas och tryck på Ställ in.

    OBS: Specifik tid på dagen kommer att fungera som ett villkor: Automatiseringen utlöses vid den tidpunkten då inga villkor ställts in eller om villkoren uppfylls vid den tidpunkten på dagen. Tidsperioder kommer inte att utlösa automatiseringen av sig själva, men automatiseringen kommer endast att utlösas under den inställda perioden.

    I detta exempel: Tidsperiod – Nattetid (från solnedgång till soluppgång).

  12. När tiden är inställd trycker du på Sedan (H).

  13. Tryck på Lägg till en åtgärd (I).

  14. Välj typ av åtgärd för din automatisering:

    • Styr en enhet: Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.

    • Skicka meddelande: Du får ett meddelande om villkoret är uppfyllt.

    • Aktivera ett scenario: Markera ett scenario.

    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.

    I detta exempel: Styra en enhet, Skicka meddelande och Vänta måste markeras.

    Styr en enhet:

    1. Tryck på Styra en enhet och välj den enhet som ska utlösas som en åtgärd.

    2. Ställ in önskad status och tryck på Ange.

    Skicka meddelande:
    1. Tryck på Skicka meddelande > Meddela migför att ta emot push-meddelandet när rörelsen utlöses.

    Vänta:

    1. Tryck på Vänta för att öppna skärmen Lägg till en väntan.

    2. Ange fördröjningens varaktighet för att utlösa åtgärden och tryck på Ställ in.

  15. Inkludera alla nödvändiga åtgärder och säkerställ att det totala antalet åtgärder inte överstiger 10.

    FÖRSLAG: Om du behöver fler enheter som ska utlösas än vad som anges med åtgärdsgränsen kan du kombinera ändringar av enhetsstatus till ett scenario och välja det scenariot som en åtgärd.
    OBS: Systemet kommer inte att kontrollera om en kombination av åtgärder inte är meningsfulla, t.ex. att tända och släcka en lampa samtidigt.
  16. Tryck på Spara (J) när alla åtgärder har lagts till.

    FÖRSLAG: Du kan trycka länge på en åtgärd och sedan dra och släppa den för att sortera om åtgärderna på önskad plats.

Med den här Automationen tänds entrébelysningen och meddelanden skickas, och sedan tänds vardagsrumslampan med en minuts fördröjning.

Om du vill släcka ljuset när ingen rörelse detekteras skapar du en ny Automation. I det här exemplet räcker det att ställa in villkoret ”Inte detekterad” för rörelsesensorn och som åtgärd för att släcka ljuset. Observera att detta alltid kommer att släcka ljuset oavsett tid på dygnet, ljusnivå eller status för uttaget.

OBS: I det här exemplet ställs inte den tid som måste gå mellan rörelsesensorns rapport om rörelse och rapport om ingen rörelse in i Automationen. Den ställs in i uppgifterna om enheten för rörelsesensorn.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?