SUG_SV_FI_WH-04

Ansluta till hubbens tillfälliga Wi-Fi®-nätverk

Hubben skapar ett tillfälligt Wi-Fi®-nätverk. Anslut telefonen till hubbens Wi-Fi®-nätverk.

Använda appen som en Professionell installatör eller:

  1. Välj din hubb.

    OBS: Om du har loggat in som en professionell installatör kontrollerar appen om det finns någon nyare fast programvara. Om hubben inte har den senaste versionen kommer du att uppmanas att uppdatera innan du fortsätter med installationen.
  2. Ställ in hubben i konfigurationsläge.

    OBS: Metoden för att försätta hubben i konfigurationsläge är individuell för varje hubb. Se instruktionerna i appen.

  3. Tryck på Nästa (A).

    För Hub 2nd Gen:

  4. Anslut din smartphone till hubbens tillfälliga Wi-Fi®-nätverk antingen via QR-kodanslutning eller manuell anslutning.

    FÖRSLAG: Tryck på Jag hittar inte lösenordet för att öppna Schneider Electrics FAQ-sida i din webbläsare.

    QR-kodanslutning:

    För Hub 2nd Gen:

    1. Tryck på Öppna kamera och skanna QR-koden från enheten.

      VIKTIG: Tillåt appen att komma åt kameran när du uppmanas till det.
    2. Ett popup-fönster visas med en begäran om behörighet att använda ett tillfälligt WiFi-nätverk. Tryck på Anslut för att upprätta anslutningen.

    Manuell anslutning:

    1. Tryck på Anslut manuellt.

    2. Navigera till inställningarna för din smartphone eller tryck på Öppna Wi-Fi-inställningar (C).

    3. Anslut till hubbens Wi-Fi® och ange lösenordet på den främre kåpan och inuti den bakre kåpan på hubben.

    4. Gå tillbaka till appen Wiser Home och tryck på Fortsätt (D) för att upprätta anslutningen.

  5. Om du vill kontrollera om hubben har den senaste fasta programvaruversionen eller slutföra installationsprocessen utan att ansluta till nätverket trycker du på Hoppa över (F) och fortsätter med kapitlet Uppdatera fast programvara

    OBS: Alternativet Hoppa över (F) är inte tillgängligt om du loggar in på appen som hemägare. Se Roller i appen Wiser Home för att hitta mer information om åtkomstnivåerna.
    OBS: Professionell installatör har möjlighet att hoppa över Wi-Fi®-konfigurationen och slutföra installationsprocessen. Detta innebär dock att du inte kan ansluta hubben till Wi-Fi®, registrera dig för ett konto eller styra dina enheter utanför hemmet.

  6. För att ansluta hubben till ditt Wi-Fi®-nätverk och fortsätta konfigurationen trycker du på Fortsätt (G) och fortsätter med kapitlet Ansluta till Wi-Fi®.

    För Hub 2nd Gen:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.