Oprettelse af en automatisering
I dette kapitel bruges der et eksempel til at forklare de nødvendige trin til at oprette e automatisering:
Denne demonstration viser, hvordan du opretter en automatisering, som tænder for lyset i indgangsrummet og underretter, når handlingen udløses, og tænder for lyset i stuen med et minuts forsinkelse, når bevægelsessensoren registrerer bevægelse, og stikkontakten med navnet Natlys er slukket.
På skærmen Automatisering (A):
-
-
Vælg et ikon i listen (C).
-
Indtast et navn for automatiseringen i tekstfeltet (D).
-
Tryk på en af følgende indstillinger:
-
Alle betingelser:: Vælg, hvis du ønsker, at alle betingelser skal være opfyldt for at udløse en automatisering.
-
Enhver betingelse: Vælg, hvis du ønsker, at en vilkårlig betingelse skal være opfyldt for at udløse en automatisering.
I dette eksempel bør automatiseringen kun udløses, når alle betingelserne er opfyldt.
-
-
Tryk på Tilføj betingelser (E).
-
Vælg den type udløser, der skal aktivere din automatisering. Tryk i dette eksempel på Ændring af enhedens status for at aktivere din automatisering.
-
Tryk på enheden for at åbne skærmen Enhedsstyring, og indstil enhedens tilstand for at aktivere automatiseringen (f.eks. registreres der bevægelse), og tryk derefter på Indstil.
BEMÆRK: De tilgængelige optioner og tilstande er enhedsspecifikke. Bestemte enheder giver flere muligheder, før du kan indstille tilstanden (f.eks. skal du for en lysdæmper vælge, om du ønsker tændt/slukket som en betingelse eller lysstyrkeniveauet).
Yderligere oplysninger kan findes i brugervejledningen til den pågældende enhed. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen for hver enhed. -
Bliv ved med at tilføje betingelser efter behov, men bemærk, at du kan tilføje maks. 10 betingelser.
TIP: Hvis en enhed har mere end en betingelse (f.eks. rapporterer bevægelsessensor registrering af bevægelse og lysniveau), kan du tilføje dem som individuelle betingelser.TIP: Systemet kontrollerer ikke kun for statusændringer, men også for statussen for alle betingelsesenheden, når en af dem udløses. I dette eksempel: Stikkontaktens status. Bemærk, at dette også betyder, at systemet kontrollerer for bevægelsessensorens status, når du slukker for stikkontakten. -
Tryk på Når (F), når alle betingelser er tilføjet.
-
Tryk på Tilføj tid (G).
-
Indstil tidspunktet, hvornår automatiseringen skal udløses, og tryk på Sæt.
BEMÆRK: Specifikt tidspunkt på dagen vil fungere som en betingelse: Automatiseringen udløses på det tidspunkt, hvor der ikke er indstillet betingelser, eller hvis betingelserne er opfyldt på dette tidspunkt på dagen. Tidsrum udløser ikke selv automatiseringen, men automatiseringen udløses kun i den indstillede periode.I dette eksempel: Tidsrum — om natten (f.eks. fra solnedgang til solopgang).
-
Tryk på Og så (H) når tiden er indstillet.
-
Tryk på Tilføj en handling (I).
-
Vælg den type handling for din automatisering:
-
Styr en enhed: Vælg enheden, og indstil enhedens ønskede tilstand.
-
Send besked: Du får besked, hvis betingelsen er opfyldt.
-
Aktivér et scenarie: Vælg et scenarie.
-
Vent: Denne indstilling giver dig mulighed for at tilføje en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan indstille ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minut op til maksimalt 24 timer. Denne funktion er nyttig til at forsinke handlinger inden for en automatisering.
I dette eksempel: Styr en enhed, Send besked, og Vent skal vælges.
Styr en enhed:
-
Tryk på Styr en enhed, og vælg den enhed, der skal udløses som en handling.
-
Indstil den ønskede tilstand, og tryk på Sæt.
-
Tryk på
for at modtage push-notifikation, når bevægelsen udløses.
Vent:
-
Tryk på Vent for at åbne skærmen Tilføj en ventetid.
-
Angiv varigheden af forsinkelsen for udløsningen af handlingen, og tryk på Sæt.
-
-
Medtag alle nødvendige handlinger, og sørg for, at det samlede antal handlinger ikke overstiger 10.
TIP: Hvis du har brug for, at der udløses flere enheder, end handlingsgrænsen kan muliggøre, kan du kombinere ændringer af enhedens status for et scenarie og vælge dette scenarie som en handling.BEMÆRK: Systemet kontrollerer ikke, om en kombination af handlinger ikke giver mening, f.eks. at tænde og slukke lyset på samme tid. -
Tryk på Gem (J), og når alle handlingerne er tilføjet.
TIP: Du kan trykke længe på en handling og derefter trække og slippe den for at ændre rækkefølgen for handlingerne for den ønskede placering.
Denne automatisering tænder indgangslyset og sender en notifikation og tænder derefter lyset i stuen med et minuts forsinkelse.
Opret en anden automatisering for at slukke lyset, når der ikke registreres en bevægelse. I dette eksempel er det tilstrækkeligt at indstille betingelsen "Ikke detekteret" for bevægelsessensoren og som en handling for at slukke lyset. Bemærk, at dette altid vil slukke lyset uanset tidspunktet på dagen, lysniveauet eller status for stikkontakten.