Showing 981 - 990 of 1,449 results

Page 99 of 145
  • Unica - Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang Wiser Home Device user guide

    DUG_Unica-Wireless Switch_WH-05 37 Unica- Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang Select Moment Select Moment Please select the Moment you want toassign to the top right gang switch. Away Mode Boost All Cancel all overrides Bienvenue Balcony Movie night Top Right Bottom Left Bottom Right Movie
  • Dépannage

    Mureva EVlink – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    . La prise EV a été mise hors tension. Limite de température interne atteinte. Vérifiez les influences environnementales éventuelles et, si possible, réduisez le courant de charge. Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton de l’appareil et maintenez-le enfoncé pendant 4
  • Création d’un automatisme

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    automatisme Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) Mode Absence (activez ou désactivez) Changements de
  • Ohjaustilan etusijaisuuksien ymmärtäminen

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

  • Changer l’orientation des capteurs de luminosité

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Capteurs de luminosité (LUX). Appuyez sur pour voir les capteurs de luminosité disponibles dans l’application Wiser Home. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de luminosité sont installés et appuyez sur Enregistrer.
  • Changing the orientation of light sensors

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Changing the orientation of light sensors Changing the orientation of light sensors Changing the orientation of light sensors You can change the orientation of the light sensors in the Wiser Home app. To change the orientation of the light sensors: In the Seasonal Comfort Mode set-up page, tap Light (LUX) sensors. Tap to see the available light sensors in Wiser Home app. Select the orientation in which the light sensors are facing and tap Set.
  • Changer l’orientation des capteurs de température extérieure

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’orientation des capteurs de température extérieure : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Capteurs de température extérieure. Appuyez sur pour voir les capteurs de température extérieure disponibles dans l’application Wiser Home. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de température extérieure sont installés et appuyez sur Enregistrer.
  • Utilisation de l’appareil

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    /Arrêter la charge, Pause/Reprise). E Pour sélectionner le mode de charge. Voir Mode de chargement. F Pour voir l'horaire 24 heures sur 24 basé sur les tarifs de l'électricité. G Pour voir l'histoire. Se reporter à Historique. H Pour ajouter l'appareil à la section Appareils préférés sur l'écran
  • Création d’un programme/évènement

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    pour ajouter un évènement: Sélectionnez la température (par exemple 16°C). Quand vous placez le curseur au bas de la barre pour le programme, le mode Protection contre le gel est activé lorsque le programme commence.En mode Protection contre le gel, le système maintient la température dans la pièce à 5
  • Troubleshooting

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    use devices listed in List of Wiser Devices. The device is not able to connect with the Hub. After pressing 3 times, the device LED blinks amber for 30 s. Pairing mode has changed. Press the Reset button on the device 3 times then hold for 20 s, until the LED blinks red. The device should reboot into
Page 99 of 145