Ohjaustilan etusijaisuuksien ymmärtäminen
Laitehallinnassa on välttämätöntä asettaa etusijalle erilaisia ohjaustiloja laitteiden toiminnan säätelyä varten. Tässä osiossa määritetään, mitkä ohjaustoimenpiteet ovat muihin nähden etusijalla ja auttavat tarjoamaan turvallisempia, tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä asennuksia.
Kuormanhallinta (korkein etusijaisuus)
Kuormanhallinta estää johdonsuojan laukeamisen katkaisemalla kuorman virran tai vähentämällä kuorman tehoa. Kun kotitalouden kokonaisvirrankulutus lähestyy tai ylittää suurimman sallitun rajan, kuormanhallinta ottaa hallinnan vähentääkseen tai kytkeäkseen pois päältä tiettyjä laitteita väliaikaisesti. Kuormanhallinnalle annetaan korkein etusijaisuus ja se ohittaa kaikki muut toimenpiteet, kuten manuaalisen ohituksen ja ennalta määritetyn aikataulun.
Tilanne 1: Kodin järjestelmässä
on useita samanaikaisesti toimivia suuritehoisia laitteita, kuten
ilmastointi ja sähköuuni. Huomioi, että suurin sallittu
teho on 40 ampeeria ja muut laitteet käyttävät
30 ampeeria. Olet ajoittanut sähköauton
laturin käynnistymään
samaan aikaan.
Vastaus: Laturi säätää
väliaikaisesti kulutuksensa 10 ampeeriin estääkseen
sähköpiirin ylikuormittumisen. Se palautuu normaaliin , kun kuorma pienenee.
Tilanne 2: Kodin järjestelmässä on useita
samanaikaisia laitteita, kuten ilmastointi ja sähköuuni.
Huomioi, että suurin sallittu teho on 40 ampeeria ja se
on jo kulutettu. Olet ajoittanut sähköauton laturin käynnistymään
samaan aikaan.
Vastaus: Laturi ei aktivoidu. Sen sijaan
se ilmoittaa sinulle, että lataus ei ole käytettävissä,
koska kodin virrankulutus on liian suuri, ja se palautuu normaaliin lataukseen, kun kuorma pienenee. Katso
lisätietoja kuormanhallinnasta kohdasta Kuormanhallinta.
Manuaalinen ohitus
Manuaalinen ohitus tarkoittaa käyttäjän suorittamaa toimenpidettä, joka muuttaa tilapäisesti nykyisiä asetuksia tai laitteen toimintaa ohittaen mahdolliset samaan aikaan olemassa olevat aikataulut tai automaattiset ohjaukset. Kyseessä katsotaan olevan ohitus, jos laitteella on aktiivinen ennalta määritetty aikataulu. Se on yleensä viimeisin laitteessa aktivoitu toimenpide, kuten laitteen asettaminen POISSA KOTOA ‑tilaan, asetusten muuttaminen manuaalisesti tai tiettyjen tilanteiden aktivoiminen. Jos kuitenkin kuormanhallinta aktivoidaan korkean virrankulutuksen vuoksi, se ohittaa manuaalisen ohituksen sähköjärjestelmän ylikuormituksen estämiseksi.
Tilanne 1: Laturi on ajoitettu käynnistymään
klo 22. Kello 18 voit manuaalisesti käynnistää latauksen sähköauton laturin auton akun
alhaisen varaustason takia ja koska auto täytyy ladata mahdollisimman
nopeasti.
Vastaus: Manuaalinen ohitus on etusijalla ajoitettuun
latausaikaan ja sähköauton
laturiin ja aloittaa latauksen heti ohittaen ennalta määritetyn
huippukuormituksen ulkopuolisen aikataulun seuraavaan aktivointiin
asti.
Tilanne 2: Olohuoneen valot palavat aikataulun
mukaisesti klo 19–23. Kello 20 haluat katsoa elokuvan
ja aktivoida tilanteen, kuten elokuvaillan (jossa olohuoneen valot
kytketään pois päältä).
Vastaus: Olohuoneen valot sammutetaan seuraavaan aktivointiin
asti.
Tilanne 3: Lämmitysjärjestelmän on tarkoitus
kytkeytyä päälle klo 6 ja asettaa lämpötila
22 °C:seen, kytkeytyä pois päältä klo 8,
kytkeytyä uudelleen päälle klo 18 22 °C:seen
ja kytkeytyä pois päältä kello 22. Kuvittele,
että tunnet olosi kylmäksi ja säädät lämmitysjärjestelmän
manuaalisesti 24 °C:seen klo 5.
Vastaus: Manuaalinen ohitus on etusijalla ennalta määritetystä
aikataulusta muuttamalla lämpötilan 24 °C:seen
seuraavaan aktivointiin asti.
Esimääritetty aikataulu (alhaisin etusijaisuus)
Ennalta määritetyt aikataulut ovat käyttäjän määrittämiä aikoja, kuten automaatioita, säännöllisesti toistuvia aikatauluja tai järjestelmän optimoimia aikatauluja (esimerkiksi Wiser Home AI) energiatehokkuutta ja mukavuutta varten. Ennalta määritettyjen aikataulujen katsotaan olevan alhaisimmalla etusijalla ja manuaalinen ohitus ja kuormanhallinta ohittavat ne.
Tilanne
1: Sähköauton
laturi on ajoitettu
Wiser Home AI:hin. Eli sähköauton laturi lataa automaattisesti Wiser Home AI ‑latausjaksolla,
esimerkiksi klo 20–22. Tänä aikana kokonaistehontarve
ylittää kotitalouden rajan.
Vastaus: Johdonsuojan laukeamisen estämiseksi kuormanhallinta on aktivoitu
ja sähköauton
laturi kytketään
tilapäisesti pois päältä tai sitä pienennetään
ylikuormituksen estämiseksi, mikä ohittaa Wiser Home AI
‑aikataulun.
Tilanne 2: Sinulla on ennalta määritetty aikataulu,
jonka mukaan olohuoneen valo kytketään päälle
joka päivä klo 18 ja sammutetaan klo 22. Olet
myös asettanut olohuoneen valon kytkeytymään pois päältä
POISSA KOTOA -tilassa. Kello 19 poistut yllättäen kotoa
ja aktivoit POISSA KOTOA -tilan hätätilannetta varten.
Vastaus: POISSA KOTOA -tila ohittaa ennalta määritetyn
aikataulun ja kytkee olohuoneen valon pois päältä seuraavaan
aktivointiin asti.