Création d’un programme/évènement
Pour créer le programme/l’évènement:
-
Sur la page Nouveau programme, entrez le Nom du programme, sélectionnez Type, et sélectionnez la pièce.
-
Appuyez sur Créer.
-
Sélectionnez un jour (A) et appuyez sur
pour ajouter un évènement:
-
Sélectionnez la température (par exemple 16°C).
NOTE: Quand vous placez le curseur au bas de la barre pour le programme, le mode Protection contre le gel est activé lorsque le programme commence.
En mode Protection contre le gel, le système maintient la température dans la pièce à 5°C. -
Réglez l’heure (par exemple 12:00).
NOTE: 8évènements au maximum peuvent être créés par jour.Vous pouvez appuyer sur
pour copier le programme d’un jour à un autre, ou copier le programme complet dans un nouveau programme ou dans un programme existant.
-
-
Appuyez sur Enregistrer.
-
Dans le coin en haut à droite de l’écran, appuyez sur
et sélectionnez l’interrupteur à bascule Suivre le programme horaire pour activer/désactiver le programme.
Lorsque votre système suit un programme:
La nouvelle valeur de consigne reste active jusqu’au prochain événement
programmé.
Vous pouvez voir la durée
restante dans l’onglet Contrôle sous le nom
de l’appareil. La durée restante indique la durée jusqu’à ce que le
programme soit défini sur ON.
Lorsque votre système ne suit pas un programme:
Toute modification de valeur de consigne effectuée avec le curseur reste active jusqu’à la prochaine utilisation du curseur.
La durée restante disparaît de l’écran.