DUG_Wassersensor_WH-05

Über das Gerät

Der Wiser Wassersensor (nachstehend Sensor genannt) hat zwei Feuchtefühler am unteren Rand des Gehäuses, die ansprechen, wenn zwischen den Fühlern Wasser vorhanden ist. Die Fühler befinden sich an der Bodenoberfläche, wenn der Sensor in seiner Betriebsposition installiert ist.

Wenn der Sensor mit dem Wiser Hub verbunden ist und registriert, dass der Boden nass ist, erzeugt der Sensor einen Alarmton und meldet das Ereignis über den Wiser Hub an die App. Der akustische Alarm stoppt, wenn der Sensor vom Wasserkontakt entfernt wird.

VORSCHLAG: Der Wassersensor gibt einen Alarm aus, auch wenn er nicht mit dem Wiser Hub verbunden ist.

Merkmale des Sensors:

  • Erkennung von Wasser, Auslösung von Alarmen und Weiterleitung der Informationen an den Wiser Hub.

  • Sendet Informationen zum Batteriestand und zum Offline-Sensorstatus an den Wiser Hub.

Bedienelemente

  1. Status-LED

  2. Funktionstaste

  3. Feuchtefühler

  4. Schrauben für Batterieabdeckung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?