DUG_Sensor fuga de água _WH-06

Acerca do dispositivo

O Sensor fuga de água Wiser (a seguir designado sensor) tem dois pinos de deteção na parte inferior do corpo que se ativam quando existe água entre os pinos. Os pinos estão perto da superfície do chão quando o sensor está colocado na sua posição de funcionamento.

Quando o sensor está conectado ao Wiser Hub e deteta água no chão, o sensor envia um alarme de som e comunica o evento à aplicação através do Wiser Hub. O alarme para quando o sensor é retirado do contacto com a água.

SUGESTÃO: Se for detetada uma fuga de água, o sensor acionará um alarme, mesmo que não tenha sido emparelhado com o Wiser Hub .

Funcionalidades do sensor:

  • Deteta água, aciona alarmes e transmite a informação ao Wiser Hub.

  • Envia o nível da bateria e as informações de estado do sensor offline para o Wiser Hub.

Elementos de funcionamento

  1. LED de estado

  2. Tecla de função

  3. Pinos de deteção

  4. Parafusos da tampa da bateria

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?