DUG_Rauchmelder DC_WH-03

Gerätehistorie überprüfen

Mit der Wiser Home App können Sie die Raucherkennung überwachen, indem Sie auf den Geräteverlauf zugreifen.
HINWEIS: Der gesamte Geräteverlauf wird in der Cloud gespeichert. Wenn die Cloud-Verbindung unterbrochen wird, wird der Geräteverlauf nicht mehr angezeigt.
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf eine Raum-Registerkarte, wo sich der Rauchmelder befindet.
  2. Tippen Sie auf der Seite der Gerätesteuerung auf Verlauf.
    Auf der Seite Verlauf können Sie das Datum, die Zeit und den Typ des erkannten Alarms anzeigen.
    HINWEIS: Für einen Zeitraum von maximal 90 Tagen kann der Geräteverlauf aufgezeichnet werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?