DUG_Wassersensor_WH-05

Gerätebenachrichtigung einstellen

Mit der Wiser Home App können Sie die Sensorbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. RegisterkarteGeräte > Wassersensor > Bei Erkennung eines Lecks benachrichtigen (A), um den Umschalter für die Sensorbenachrichtigung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie den Schalter für die Sensorbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf der Registerkarte „Kontrolle“ auf Wassersensor > Geräteeinstellungen > Benachrichtigen Sie mich, wenn ein Leck entdeckt wird (A) tippen.
    HINWEIS:
    • Der Schalter für die Sensorbenachrichtigung (A) ist standardmäßig AUS.

    • Über die Automatisierung erstellte Benachrichtigungen werden als separate Benachrichtigungen behandelt.

    • Wenn der Sensor Wasser erkennt, sendet er eine Benachrichtigung und einen akustischen Alarm, und der Alarm wird fortgesetzt, bis der Sensor aus dem Wasser entfernt wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?