DUG_Sensor de inundación _WH-05

Ajuste de la notificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede activar o desactivar la notificación del sensor.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Sensor de inundación > Notificarme si se detecta una fuga (A) para activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor.
    SUGERENCIA: Además, puede activar o desactivar el interruptor de alternancia de notificación del sensor tocando la pestaña Control Sensor de inundación > Ajustes del dispositivo > Notificarme si se detecta una fuga (A).
    NOTA:
    • El interruptor de alternancia de notificación del sensor (A) se encuentra apagado por defecto.

    • Las notificaciones creadas mediante automatización se tratan como notificaciones independientes.

    • Cuando el sensor detecta agua, envía una notificación y una alarma sonora, y la alarma continúa hasta que el sensor se retira del agua.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?