DUG_Wassersensor_WH-05

Zu Ihrer Sicherheit

HINWEIS
BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES
  • Vermeiden Sie Orte, wo der Sensor versehentlich gestoßen oder verschoben werden kann. Idealerweise wird der Sensor auf dem Boden in Ecken, in Schränken mit freigelegten Rohrleitungen oder unter Schränken oder anderen Vorrichtungen installiert.
  • Der Sensor darf nicht direkt unter der Stelle, an der Leckagen auftreten können, installiert werden.
  • Der Sensor darf nicht in der Nähe von Regen, Ölrauch und Dampf des Kochbereichs eingesetzt werden.
  • Der Sensor darf nicht an einem Ort mit verunreinigtem Wasser, etwa mit Öl, oder gefrorenem Wasser wie Eis oder Schnee installiert werden.
  • Tauchen Sie den Sensor nicht vollständig in das Wasser ein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?