DUG_Interruptor de relé Unica_WH-06

Indicación LED

Emparejamiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces

El LED parpadea en ámbar una vez por segundo.

El modo de emparejamiento se activa durante 30 s. Cuando se ha completado el emparejamiento, el LED se ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse.

Restablecimiento

Acción del usuario

Indicación LED

Estado

Accione el pulsador 3 veces y manténgalo accionado una vez durante >10 s.

Después de 10 s, el LED parpadea en rojo.

El interruptor se encuentra en modo de restablecimiento. Los ajustes de fábrica se restablecen tras 10 segundos. El interruptor se restablece y el LED parpadea en verde durante unos segundos y, a continuación, permanece en ámbar.

Identificación del dispositivo

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en rojo.

Los dispositivos conectados parpadean para indicar si están encendidos o apagados, una vez que se ha identificado correctamente el interruptor.

Modo de conexión diferente

Indicación LED

Estado

El LED parpadea en verde y rojo durante la vinculación.

El dispositivo está intentando conectarse a otro modo de conexión.
Pulse brevemente el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado durante 20 segundos. Cuando el LED parpadee en rojo rápidamente, suelte el pulsador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?