DUG_Unica-Wireless Switch_WH-03

Micromodule avec ou sans neutre pour variateur de lumière

Conditions préalables : Lors de la connexion du variateur aux boutons-poussoirs mécaniques, assurez-vous que la borne 1 du variateur est raccordée au bouton-poussoir mécanique de gauche et que la borne 2 du variateur est raccordée au bouton-poussoir mécanique de droite.
  1. Retirez l’enjoliveur du commutateur sans fil.
  2. Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir supérieur droit de l’interrupteur sans fil.
    La LED d’état clignote en vert.
  3. AVERTISSEMENT
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
    • Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
    • N’actionner les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
    Pour appairer le variateur, procédez de l’une des manières suivantes :
    • Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton Setup/Reset du variateur.
    • Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir de gauche (relié à la borne 1).
    La LED d’état clignote en vert sur le variateur.
    NOTE: Si le variateur est situé derrière le bouton-poussoir mécanique, la LED d’état n’est pas visible.

    La lumière connectée au variateur clignote plusieurs fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le variateur. Le variateur peut désormais être contrôlé par le commutateur sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?