DUG_Unica-Interrupteur sans fil connecté_WH-05

Caractéristiques techniques

Pile

CR2032

Durée de vie de la batterie

jusqu’à 5 ans (selon la fréquence d’utilisation et la qualité de la batterie)

Indice de protection IP

IP20

Fréquence de fonctionnement

2 405-2 480 MHz

Puissance max. de radiofréquence transmise

<10 mW

Température de fonctionnement

de -5 °C à 45 °C

Humidité relative

de 5 % à 95 %

Protocole de communication

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?