DUG_Unica-Interrupteur sans fil connecté_WH-05

À propos de l’appareil

L’interrupteur sans fil connecté simple/double (ci-après dénommé Interrupteur sans fil) est un interrupteur sans fil alimenté par pile qui est utilisé pour contrôler un groupe d’appareils Zigbee (tels que la lumière/le volet) au sein du même réseau Zigbee.

L’interrupteur sans fil peut être configuré via l’application Wiser Home.

Avantage de l’utilisation d’un interrupteur sans fil :

  • Interface conviviale et facile à utiliser : aussi bien pour les enfants (placé en bas du mur) que pour les personnes âgées qui ne sont pas toujours familiarisées avec les smartphones.

  • Facile à monter sur le mur : aucun câblage requis.

Caractéristiques d’un interrupteur sans fil :

  • Ajouter diverses actions (telles que la commande de l’éclairage/de volets) à l’interrupteur sans fil.

  • Ajouter des moments à l’interrupteur sans fil (comme Moment de nuit ou de bonne nuit).

  • Notification de pile faible.

    NOTE: Ce guide de l’utilisateur de l’appareil présente l’appairage, la configuration et d’autres fonctionnalités de l’interrupteur sans fil 2 Boutons. Il en va de même pour l’interrupteur sans fil 1 Bouton.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?