DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-05

Couplage de l’appareil avec la passerelle Wiser

Appairez votre prise VE à la Passerelle Wiser pour y accéder et la commander à l’aide de l’application Wiser Home.
IMPORTANT:
  • Assurez-vous que la prise VE est installée par un électricien.

  • Vous devez utiliser le câble Mode 2 (max 16 A - 3.7 kW) pour charger votre voiture à partir de la EV Prise.

  1. Sur l’écran d’Accueil, appuyez sur .
  2. Plot Dispositifs > >  Énergie > Prise Mureva EVlink.
    SUGGESTION: Vous pouvez également naviguer en appuyant sur Contrôle > > Énergie > Prise Mureva EVlink.
  3. Sur la page Configuration de la prise Mureva EVlink, appuyez sur Voir plus et lisez les instructions, puis appuyez sur Suivant.
  4. Sélectionnez une option pour appairer l’appareil :

    Scanner le code QR : Vous pouvez scanner le code QR sur l’appareil pour l’appairer.

    Je ne peux pas trouver le bon QR code : Vous pouvez saisir manuellement l’adresse MAC et le code d’installation de l’appareil si vous ne pouvez pas scanner le code QR.

  5. Si un code QR est disponible, appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si le code QR est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche, puis appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et saisissez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion
    IMPORTANT: Il est fortement recommandé d’appairer l’appareil avec le code QR ou l’adresse MAC et le code d’installation.

    Si l’adresse MAC et le code d’installation ne sont pas visibles, vous pouvez l’appairer manuellement en appuyant sur Ignorer et configurer manuellement

    L’application indique comme Confirmé si le code QR ou l’adresse MAC et le code d’installation sont valides.
  6. Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir.
    IMPORTANT: Pour des raisons de cybersécurité, vous n’aurez que 5 minutes afin de configurer votre appareil une fois qu’il est allumé. Assurez-vous d’appuyer sur le bouton-poussoir dans le délai spécifié. Si vous avez dépassé ce délai, reportez-vous à la section Dépannage.
    Assurez-vous que la LED clignote en orange. Quelques secondes sont nécessaires pour que l’appareil se connecte.

  7. Appuyez sur , saisissez le nom de l’appareil, appuyez sur Suivant et affectez l’appareil à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.
  8. Appuyez sur Suivant et désactivez le Verrouillage de l’appareil (A) si nécessaire.
    NOTE: Le Verrouillage de l’appareil est activé par défaut. En cas de désactivation, n’importe qui peut allumer/éteindre la prise via le bouton-poussoir local ou charger son véhicule.
  9. Cette étape permet de choisir le comportement du bouton à LED. Vous pouvez le laisser allumé ou l’éteindre au bout de 10 secondes. Appuyez sur (B) et sélectionnez l’une des options suivantes pour régler les paramètres de LED :
    • Par défaut
    • Éteindre au bout de 10 secondes
  10. Appuyez sur Suivant.

Une fois l’appairage réussi, la prise VE s’affiche dans l’onglet Contrôle de l’application.
NOTE: Si un seul chargeur VE est disponible dans le système Wiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?