DUG_Wiser 16A relæ til temperaturregulering_WH-07

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille relæet til fabriksindstillingen. Den kan nulstilles manuelt når som helst, f.eks. når hubben udskiftes.
Sådan nulstilles relæet:
  1. Tryk på og hold indstillingsknappen nede i > 20 sekunder.
    Efter 15 sekunder blinker LED'en rødt.
  2. Slip indstillingsknappen, når LED'en holder op med at blinke rødt.
    LED'en stopper med at blinke, når nulstillingen af relæet er afsluttet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?