Relé DUG_Wiser 16A para controlo de temperatura_WH-07

Repor o dispositivo

Pode redefinir o Relé para as predefinições de fábrica. Pode ser reposto manualmente em qualquer altura, por exemplo, quando o hub for substituído.
Para reiniciar o relé:
  1. Mantenha premido o botão Guardar durante mais de 20 segundos.
    Após 15 segundos, o LED pisca a vermelho.
  2. Quando o LED parar de piscar a vermelho, solte o botão Set.
    O LED deixa de piscar após a reinicialização bem-sucedida do relé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?