DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Réinitialisation de l’équipement

Vous pouvez rétablir les réglages d’usine par défaut du relais. Celui-ci peut être réinitialisé manuellement à tout moment, p. ex. lors du remplacement de la passerelle.
Pour réinitialiser le relais :
  1. Appuyez sur le bouton Set et maintenez-le enfoncé pendant > 20 secondes.
    Au bout de 15 secondes, le voyant clignote en rouge.
  2. Lorsque le voyant cesse de clignoter en rouge, relâchez le bouton Set.
    Le voyant cesse de clignoter lorsque le relais est réinitialisé avec succès.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?