Micromodule Wiser_DUG pour radiateurs Fil Pilote_WH-05

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application Wiser Home, appairez votre module avec la Passerelle Wiser pour accéder au radiateur électrique et le contrôler.
Pour appairer l’appareil :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > > Chauffage > Micromodule de chauffage électrique > Suivant .
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Chauffage > Micromodule de chauffage électrique.
    NOTE: L’écran suivant illustre le processus d’appairage de l’appareil.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra.
    NOTE: Si le variateur ne dispose pas de code QR ou d’adresse MAC et de code d’installation, vous pouvez l’appairer manuellement en appuyant sur Je ne peux pas trouver le bon QR code.
    Cependant, il est fortement recommandé d’utiliser un code QR ou l’adresse MAC et le code d’installation pour l’appairage.
  4. Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR, saisissez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion.
    L’application Wiser Home indique comme Confirmé si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides.
    NOTE: Si l’adresse MAC et le code d’installation ne sont pas visibles, vous pouvez l’appairer manuellement en appuyant sur Ignorer et configurer manuellement.
  5. Une fois l’appareil validé, appuyez brièvement sur le bouton de configuration/réinitialisation du module 3 fois.
    La LED clignote d’abord en orange.
  6. Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert.
    L’appareil est appairé.
  7. Sur la page Paramétrage de l’équipement, appuyez sur (A) et entrez un nom pour l’appareil.
  8. Appuyez sur Suivant et attribuez l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Envoyer.
    IMPORTANT:
    • L’écran suivant affiche la page Paramètres de l’équipement, dans laquelle vous avez la possibilité de configurer les paramètres lors du processus d’appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d'informations sur les paramètres de l’équipement, consultez la section Configuration de l’appareil.

    • La puissance maximale consommée par l’appareil contrôlé par le module est appelée Puissance nominale. Il s’agit de la puissance maximale que le module peut gérer.

    • Par défaut, la valeur est 2 000 W. La puissance nominale doit être comprise entre 1 et 4 600 W.

    NOTE: La valeur de puissance nominale ne sera utilisée que pour les mises à jour futures dans l’application Wiser Home.
  9. Si vous souhaitez modifier cette valeur, passez à l’étape 7, sinon passez à l’étape 9.
  10. Appuyez sur (B).

  11. Appuyez sur OK et saisissez une valeur comprise entre 1 et 4 600 W en fonction de la charge connecté.
  12. Appuyez sur Suivant pour attribuer l’appareil à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.
  13. Appuyez sur Envoyer.

    Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    Maintenant, vous pouvez voir le variateur nouvellement ajouté sur l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.