Micromodule Wiser_DUG pour radiateurs Fil Pilote_WH-05

Dépannage

Erreur

Cause possible

Solution

L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application.

L’appareil n’est pas réinitialisé correctement.

Rétablir les réglages d’usine par défaut, reportez-vous à la section Réinitialisation de l’appareil manuellement.

Données non disponibles dans l’écran Contrôle de l’appareil.

  • L’appareil est hors ligne.
  • Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données de l’appareil.
  • Connexion Ethernet incorrecte

Redémarrez l’appareil. Veillez également à corriger la connexion Ethernet.

Nous ne sommes pas en mesure de mettre en œuvre votre calendrier et nous travaillons à le corriger dès que possible. affichés dans le menu Réduire ma facture page.

Problème technique ou Internet.

Attendez un certain temps que le programme soit disponible.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?