Micromodule Wiser_DUG pour radiateurs Fil Pilote_WH-05

Modes de fonctionnement

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez contrôler les appareils de chauffage.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve la prise > Appareil de chauffage.
  2. Sur l’écran Contrôle de l’appareil, vous pouvez voir la température actuelle.
    Le mode de fonctionnement actuel indique le mode dans lequel le système fonctionne.
    • Arrêt  : Éteint le système, disponible sur l’écran d’accueil.
    • Chauffage  : Le système fonctionne en mode chauffage lorsque la température de consigne > température ambiante.
    • Mode Booster : Le mode Booster applique une augmentation de +2 °C pendant une heure à chaque pièce dans le système. Pour plus d’informations sur les différents modes, reportez-vous à Modes Wiser.
    NOTE: Pour accéder à des informations en temps réel, historiques et énergétiques, il est recommandé d’installer PowerTag sur les charges du module. Référez-vous à Vérification de la consommation de l’appareil.

    CONSEIL : Vous pouvez également activer/désactiver l’appareil lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à la rubrique Gérer les favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?