DUG_Micromódulo Variador _WH-05

Selecionar uma localização para o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, adicione o relé a qualquer divisão (como, p. ex., sala de estar, quarto, cozinha, etc.).
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Micromódulo variador > Localização (A) para atribuir o relé a uma divisão existente ou a uma nova divisão (B) e toque em Submeter.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando no separador Controlo, toque em > Selecionar o dispositivo > Definições do dispositivo.
    NOTA:
    • Toque em Remover da divisão para remover o dispositivo da divisão existente.

    • Micromódulo variador é a designação atribuída ao dispositivo pelo utilizador. Pode ser atribuído qualquer nome ao emparelhar com o Hub Wiser.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?