DUG_Micromódulo Variador _WH-07

Ajustar o nível de luminosidade através da aplicação

Através da aplicação Wiser Home, pode aumentar/diminuir o nível no módulo.
  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou no separador da divisão, onde se encontra o variador.
  2. No ecrã de controlo do dispositivo, arraste a barra deslizante para cima/baixo para aumentar/diminuir a luminosidade (A).
    SUGESTÃO: Também pode ligar/desligar o módulo no ecrã de controlo do dispositivo, toque em (B) para ligar/desligar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?