DUG_Micro Module Dimmer_WH-05

Välja plats för enheten

Använd Wiser Home-appen och lägg till pucken i valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.).
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Mikromoduldimmer > Plats (A) för att tilldela pucken till ett befintligt rum eller ett nytt rum (B) och tryck på Skicka.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på fliken Kontroll, trycka på > Välj enhet > Enhetsinställningar.
    OBS:
    • Tryck på Ta bort från rum för att ta bort enheten från det befintliga rummet.

    • Mikromoduldimmer är det namn som användaren ger enheten. Alla namn kan tilldelas vid parkoppling med Wiser-hubben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?