DUG_Micromódulo Variador _WH-05

Configurar uma programação

Os dispositivos podem ser totalmente controlados por programação. Uma vez definida a programação, os dispositivos funcionam a uma determinada hora.
Para criar uma programação:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Programação > para criar uma programação.
  3. Introduza o nome da programação (A).
  4. No menu TIPO, selecione Luzes (B).
  5. No menu APLICA-SE A, selecione Micromódulo variador (C) a partir dos dispositivos listados.
  6. Toque em Criar para configurar eventos.
  7. Toque em para adicionar um evento como ESTADO (luzes apagadas ou nível de regulação de intensidade em %) e QUANDO (nascer do sol/pôr do sol ou intervalo de tempo específico).
    NOTA: Toque em para copiar a programação de um dia para outros dias e copiar toda a programação para um programação nova ou para uma já existente.
  8. Toque em Definir para guardar a programação.
    SUGESTÃO:
    • Pode adicionar várias programações com base naquilo que necessita. Selecione os dias, toque em , definir o estado ligado/desligado e a hora.

    • Pode copiar a programação existente para outra programação ou para os dias à sua escolha. Toque em .

      • Toque em Programação, selecione uma programação existente e toque em Copiar.

      • Toque em Dia, selecione os dias que pretende atribuir e toque em Copiar.

    • Quando a programação começa, pode ver até à hora nos seguintes ecrãs:

      • Ecrã de Controlo do Dispositivo.

      • Separador Controlo por baixo do nome do dispositivo.

      • Secção de dispositivos favoritos no ecrã inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?