DUG_Micromódulo Variador _WH-05

Resolução de problemas

Problema

Solução

Não é possível reduzir a intensidade de luz.

  • Reduzir/aumentar carga.

  • Permitir que o Disco arrefeça em caso de sobreaquecimento.

  • Alterar a carga (se a carga for incompatível com o Disco).

Não é possível ligar.

  • Permitir que o Disco arrefeça em caso de sobreaquecimento.

  • Reduzir a carga.

  • Alterar carga.

  • Verificar a cablagem entre o botão de pressão e o Micromódulo.

A luz treme na luminosidade mínima.

  • Aumentar a luminosidade mínima (se a intermitência persistir, instalar um dispositivo de correção de carga 31LCDA).

  • Alterar a carga (se a luminosidade mínima for insuficiente).

  • Definir o modo RL LED (é aconselhável usar 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do disco).

Luz a tremer

  • Alterar carga.

  • Definir o modo RL LED (é aconselhável usar 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do disco).

Fraca capacidade de redução da intensidade de luz

  • Alterar intervalo de regulação de intensidade.

  • Definir o modo RL LED (é aconselhável usar 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do disco).

  • Alterar a carga (se a carga for incompatível com o Disco).

O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ser removido da aplicação.

Repor as predefinições de fábrica; consulteRepor o dispositivo manualmente

Problema

Causa possível

Solução

O dispositivo não consegue ligar ao Hub. Após pressionar 3 vezes, o LED do dispositivo pisca a verde/vermelho durante 30 s.

NOTA: Isto não se aplica ao mais recente modelo Zigbee®.

O modo de emparelhamento foi alterado.

  1. Repor o dispositivo para as configurações de fábrica.
  2. Após a reposição, pressione o canto superior direito do interruptor 4 vezes e mantenha-o pressionado durante 20 s, até o LED piscar a vermelho.

    O dispositivo deve ser reiniciado no modo correto.

  3. Após a reinicialização, pressione 3 vezes no canto superior direito do dispositivo para iniciar o modo de emparelhamento.

    O LED pisca a cor de laranja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?