DUG_rumtermostat_WH-09

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) er en intelligent personlig assistent udviklet af Amazon™ og er i stand til at interagere via tale.

Almindelige Wiser-kommandoer til Alexa

  • Søg efter enheder: "Alexa, søg efter enheder"

  • Reducér temperatur: "Alexa, sænk temperaturen ovenpå med 4 grader"

  • Forøg temperatur: "Alexa, øg temperaturen ovenpå med 3 grader"

  • Indstil temperatur: "Alexa, indstil temperaturen ovenpå på 20 grader"

  • Hent temperatur: "Alexa, hvad er temperaturen ovenpå?

  • Hent indstillingsværdien: "Alexa, hvad er temperaturen ovenpå indstillet til?"


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?