DUG_Rumtermostat_WH-08

Om enheden

Wiser rumtermostat (i det følgende benævnt rumtermostat) er en trådløs, batteridrevet, farveskærm med berøringsknapper, hvor brugeren kan øge, sænke, booste og indstille rumtemperaturen.

Rumtermostatdisplayet viser oplysninger om rumtemperatur, relativ luftfugtighed, batteriniveau, boost-status, varmesymbol og signalstatus.

BEMÆRK: På rumtermostatens skærm ændres ikonet og vises , når rummet er i komfort-tilstand, og når rummet er i øko-tilstand. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen.

Fordelen ved at bruge rumtermostaten:

  • Let at styre alle varmeapparater i rummet fra ét sted.

  • Lokal styring eller fjernstyring med Wiser-appen

Rumtermostatens funktioner:

  • Fungerer med Amazon Alexa og Google-assistent

  • Boost, og indstil rumtemperaturen

  • Konfigurér flere tidsplaner for opvarmning

  • Kontrol af rummets luftfugtighed

  • Lås til enhedens brugerflade

Diagram over driftselementer

  1. Reducér temperaturen

  2. Øg temperaturen

  3. Boost

  4. LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?