DUG_rumtermostat_WH-09

Indstilling af rumtemperaturen med app'en

Ved hjælp af Wiser Home-appen kan du justere rumtemperaturen.
Træk skyderen op/ned på enhedens styreskærm for at justere rumtemperaturen.

VIGTIG:
  • Når boost-tiden er indstillet, øger systemet automatisk indstillingspunkttemperaturen med 2 °C i den indstillede boost-tid. Når boost-perioden slutter, vender temperaturen tilbage til det sidste indstillingspunkt.

  • Ved at flytte skydereguleringen til bunden af bjælken aktiveres Frostbeskyttelse. I denne tilstand holder systemet rumtemperaturen konstant på 5 °C for at forhindre frysning.

TIP: Du kan også justere rumtemperaturen:
  • Ved at trykke på eller på fanen Styring i Opvarmningssektionen i det pågældende rum for at justere temperaturen.

  • Når du føjer det til dine favoritter. Få mere at vide om favoritter under emnet Administration af favoritter i den pågældende brugervejledning.

BEMÆRK: Hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet, vises fanen Styring ikke. Der er adgang til alle funktioner via Hjem-skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?