DUG_rumtermostat_WH-09

Google Home

Google Home er en serie af intelligente højttalere, der fungerer på samme måde som Amazons Alexa. Brugeren kan læse en lang række kommandoer op for at anmode om oplysninger eller bede Google-assistent om at udføre en handling."

Almindelige Wiser-kommandoer til Google Home:

  • Forespørgsel: "OK, Google, er det tændt for det varme vand?"

  • Kommando, varmt vand: "OK, Google, tænd/sluk for det varme vand"

  • Rumtemperatur: "OK, Google, hvor varmt er der i (rummets navn)?"

  • Indstil temperatur: "OK, Google, indstil (rummets navn) til XX grader"

  • Forøg temperatur: "OK, Google, øg indstillingsværdien med XX grader"

  • Indstil temperatur: "OK, Google, indstil (rummets navn) til XX grad"

Ændringer foretaget med Google Home

Alle ændringer, der er foretaget via en stemmekommando, har relation til en rumtermostat, og er gyldige i en time eller indtil den næste planlagte begivenhed. Brugeren kan ikke ændre denne handling. Dette gælder også for boosts, der startes af rumtermostaten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?