DUG_Wiser-älypistoke_WH-00

Aikataulun luominen

Pistoketta voidaan ohjata ja se voidaan käynnistää aikataulun avulla. Kun aikataulu on asetettu, järjestelmä noudattaa aktiivista aikataulua. Voit luoda tai muokata aikatauluja milloin tahansa.

  1. Napauta Aloitusnäytöllä > Aikataulut > .

  2. Kirjoita aikataulun nimi (A).

  3. Valitse laitteen tyyppi (B).

  4. Valitse niiden laitteiden luettelo (C), joihin aikataulua käytetään.

  5. Napauta Luo.

  6. Valitse lisätäksesi tapahtuman.

  7. Valitse tila (päällä/pois) (D), ajanjakso (E) ja napauta Aseta.

    EHDOTUS:
    • Voit lisätä useita aikatauluja tarpeen mukaan. Valitse päivät, napauta , aseta päällä-/pois-tila ja aika.

    • Voit kopioida olemassa olevan aikataulun toiseen aikatauluun tai valitsemillesi päiville. Napauta .

      • Napauta Aikataulu, valitse olemassa oleva aikataulu ja napauta Kopioi.

      • Napauta Päivä, valitse päivät, jotka haluat määrittää, ja napauta sitten Kopioi.

    • Kun aikataulu alkaa, näet aikaan asti seuraavissa näytöissä:

      • Laitteen ohjaus -näyttö.

      • Ohjaus-välilehti laitteen nimen alla.

      • Suosikkilaitteet-osio aloitusnäytöllä.

Aikataulun käyttöönottaminen

Pistokkeen aikataulun noudattaminen:

  1. Siirry Ohjaus-välilehteen ja napauta Kaikki laitteet tai huoneen välilehti, jossa pistoke sijaitsee.

  2. Napauta Noudata aikataulua -vaihtokytkintä aikataulun kytkemiseksi päälle/pois päältä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?