DUG_Wiser-älypistoke_WH-00

Laitteen pariliittäminen Wiser-keskusyksikön kanssa

Muodosta Wiser Home -sovelluksella pistokkeen pariliitos Wiser-keskusyksikön kanssa, jotta voit käyttää ja ohjata pistoketta.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > ja napauta Laitteet > Älypistoke.
    EHDOTUS: Voit myös siirtyä valitsemallaOhjaus > > Laitteet > Älypistoke.
    EHDOTUS: Seuraavassa kuvaruudussa näkyy pistokkeen liitäntäprosessi.
  3. Valitse Skannaa QR-koodi, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteessa oleva QR-koodi.
    HUOMAUTUS: Jos et löydä oikeaa QR-koodia, valitse Asenna ilman QR-koodia muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4.

    Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia.

    • (B): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64 ja asennuskoodia.

  4. Liitä laite pistorasiaan ja paina toimintopainiketta kolme kertaa lyhyesti (< 0,5 s).
    Odota muutama sekunti, kunnes pistokkeen liittäminen onnistuu.
  5. Kun laite on liitetty, napauta (A) ja valitse kuormallesi sopiva kuvake ja napauta Tallenna.
    HUOMAUTUS: Pistorasiaplugin kuvake on oletusarvoisesti määritetty.
  6. Napauta (B) ja anna sille nimi.
  7. Napauta Seuraava, jotta voit määrittää pistokkeen olemassa olevaan tai uuteen huoneeseen.
  8. Napauta Vahvista.

    Kun laitteen pariliitos on muodostettu, onnistumisilmoitus tulee näyttöön, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

    • + Lisää uusi laite: napauta jatkaaksesi muiden laitteiden pariliitoksen muodostusta.

    • Aloita laitteen käyttö: napauta aloittaaksesi paritetun laitteen käytön.

    HUOMAUTUS: Onnistumisnäyttö tulee näkyviin vain, jos olet kirjautunut sisään kodin omistajana.

    Uusi lisätty laite näkyy nyt Ohjaus-välilehdellä Kaikki- ja Huone-välilehdillä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?