DUG_Wiser-älypistoke_WH-00

Automaation luominen

Automaation avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka tehdään yleensä yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda automaatioita tarpeidesi mukaan.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Luo automaatio kohdasta Automaatio > .
    HUOMAUTUS: Enintään 10 automaatiota voidaan lisätä.
  3. Valitse Jos (A) ja valitse jokin seuraavista ehdoista (B):
    • Kaikki ehdot: tämä käynnistää toimenpiteen vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    • Mikä tahansa ehto: tämä käynnistää toimenpiteen, kun vähintään yksi ehto täyttyy.
  4. Valitse Lisää ehtoja, ja valitse jokin seuraavista (C):
    • Laitteen tilan muutos: valitaksesi laitteen automaation käyttöönottoa varten.
    • Poissa kotoa -tila: Ota käyttöön / Poista käytöstä Poissa kotoa -tila toimenpiteen käynnistämiseksi.
      EHDOTUS: Poissa kotoa -tilaa voidaan käyttää myös esimerkiksi laukaisimena valojen sammuttamiseen, himmentämiseen tai verhojen sulkemiseen. Lisätietoja on kohdassa Poissa kotoa -tila.
    • Energian hinnanmuutokset: määrittääksesi energian hinta-rajan.
      HUOMAUTUS: Tämä ehto on käytettävissä vain, jos tariffi on asetettu huippu/huippukuormitusaikojen ulkopuolinen tai pörssisähkö. Lisätietoja on kohdassa Tariffin asettaminen.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.

    • Voit poistaa lisätyn ehdon pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .

  5. Jos haluat asettaa toiminnolle tietyn ajan, valitse Milloin > Lisää aika ja valitse jokin seuraavista (D):
    • Tietty vuorokaudenaika: Auringonnousu, auringonlasku, mukautettu.
    • Ajanjakso: Päivällä, yöaika, mukautettu.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 merkintää voidaan lisätä.

    • Voit poistaa tietyn ajan pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .

  6. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista (E):
    • Laitteen hallinta: valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
    • Lähetä ilmoitus: ota automaation ilmoitus käyttöön.
    • Aktivoi tilanne: valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.
    • Viive: Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
  7. Valitse Laitteen hallinta > Älypistoke ja valitse (F) kytkeäksesi sen päälle/pois ja valitse Aseta.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.

    • Poista toimenpide pyyhkäisemällä vasemmalle toimenpiteen päällä ja valitsemalla .

  8. Kirjoita automaation nimi (G).

    Voit valita automaatiotasi kuvaavan kansikuvan napauttamalla .

  9. Valitse Tallenna.
    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdessä.

    Valitsemalla voit ottaa automaation käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?